This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:适用于 Windows 10和 Linux 的解决方案建议

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979685/pcm2903c-solution-suggest-for-windows-10-and-linux

器件型号:PCM2903C

大家好、

我们具有如下规格请求、并认为 PCM290X 可能是合适的解决方案。

但 对于 Windows 10和 Linux、建议使用哪个 PCM290X 器件?

或者、您是否有其他建议符合以下要求?

  1. DAC:2通道或更高
  2. ADC:2通道或以上
  3. CPU 接口:USB
  4. ADC/DAC SNR:>90dB
  5. 采样率:48kHz 或以上
  6. 操作系统:Windows 10和 Linux
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在发布此帖子时、PCM29xx 器件是 TI USB 音频编解码器的唯一选项。  这些器件符合您提到的规格、适用于 Windows 10系统以及使用标准 UAC 1.0音频驱动程序的 Linux 应用。

    在本论坛中、您偶尔会发现 PCM29xx 系列在某些 Win10系统上出现问题、但我和许多其他客户经常在没有应用程序的情况下使用 Win10系统中的器件和 EVM、因此似乎与计算机/应用程序有关。  

    我建议在投入生产之前获取 EVM 并尝试性能和兼容性。