This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865EVM:PurePath Console 2不再打开

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972573/pcm1865evm-purepath-console-2-no-longer-opens

器件型号:PCM1865EVM

我的 PurePath Console 2版本2.2.1不再打开。 应用程序打开启动界面图形、在~30s 后消失、应用程序不打开。  

如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    PurePath Console 2的最新版本应为2.1版。 您可能需要尝试从 mySecureSoftware 卸载并重新安装该应用程序。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:)