This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:线路输出路由

Guru**** 2546580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979248/tlv320aic3204-line-out-routing

器件型号:TLV320AIC3204

您好!

请告诉我如何设置线路输出路由的寄存器以实现以下目的吗?
但是、没有使用耳机输出的计划。

-左通道 DAC 重建滤波器的正极端子被路由到 LOL
-右通道 DAC 重建滤波器的正极端子被路由至 LOR

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    P1_R14和 P1_R15必须设置为0x08。 选项如下所示。

    DAC 的正极端子是与线路放大器的默认连接。 当 DAC 输出也路由到耳机放大器时、它会更改为负极端子。 由于没有使用耳机放大器的计划、因此当您设置上述寄存器时、正极端子将保持连接。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith-San:

    感谢您的快速回复。

    我想确认、以防万一、但请告诉我、建议在 DAC 正极端子和线性输出端口之间路由 HPL/HPR 路由寄存器(P1_R12和 P1_R13)的设置。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    我只会将这些寄存器保留为默认值。 将它们保留为默认值不会将任何信号路由到耳机放大器。

    即使您计划使用它们、限制也只适用于 D3位。 不得将 P1_R12或 P1_R13的 D3位设置为1。 使用 P1_R12或 P1_R13的任何其他位进行路由时不应出现问题。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith-San:

    感谢您提供信息。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤