This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:D 类放大器 TPA2038D1之间的连接

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972534/pcm2912a-connection-between-class-d-amp-tpa2038d1

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:TPA2038D1

大家好、团队、

我的客户正在考虑连接 PCM2912A 和 TPA2038D1、如果您可以检查电路中的电容器、那会很有帮助。
它们在 PCM2912A 和放大器之间放置了一个100uF/10V 陶瓷电容器、请参阅数据表12.2中的图。 它们是否需要100uF? 如果可以更改为其他容量、例如47uF、请向我们提供您的反馈。

此外、如果需要100uF 的电容、并且 IC 之间的信号振幅不超过3V、则似乎他们正在考虑使用6.3V 的产品。 有问题吗?

我还希望有人检查整个电路、因此如果您可以确认、我希望通过电子邮件发送

期待收到您的来信。

此致、

梁太郎福井

www.tij.co.jp/.../pcm2912a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    数据表中建议使用100uF 电容、但可以根据耳机输出所需的频率响应进行调整。 使用47uF 时没有发现任何问题。 我通常建议使用额定电压至少是其所见最大电压的两倍的电容器、因此6.3V 足够、但10V 会更好。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaye-San、

    感谢您的反馈。 我想向我们的客户提供这些建议。

    我希望有人检查更宽的外围电路、包括扬声器的输出和麦克风的输入。 我可以从这里申请吗? 如果我应该询问另一个团队、如果您能提供适当的联系信息、将会很有帮助。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    您可以直接将文件发送给我。

    最棒的

    Zak