This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:我想让 TLV320AIC 在块 A 和块 B 的4通道 TDM 中工作、应该为寄存器配置什么值?

Guru**** 2579405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972679/tlv320aic34-i-want-to-tlv320aic-work-in-4-channel-tdm-for-block-a-and-block-b-what-value-should-be-configure-for-the-registers

器件型号:TLV320AIC34

您好、Sirs、

TLV320AIC34是否支持块 A 和块 B 的4通道 TDM?应该为寄存器配置什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    假设有2个左通道和2个右通道、同一 TDM 总线上的4个通道不会出现问题!

    要在 TDM 模式下运行、需要将器件配置为左对齐或 DSP 模式(寄存器9)。 此外、DOUT 需要放置在 hi-z (Reg. 8)中。 还需要添加偏移(Reg. 10)。 该偏移量由使用的插槽#和位宽决定。 例如、如果块 A 在插槽1中发送32位数据、则块 B 需要在插槽2中具有偏移= 32位时钟。  

    此致、

    Aaron Estrada