This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:关于终端处理

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971423/tlv320aic3107-regarding-terminal-processing

器件型号:TLV320AIC3107

大家好、团队、

我的客户正在考虑使用 TLV320AIC3107。

请告诉我以下端口未使用时的终端处理。

34引脚・・・MCLK
38引脚・・・DOUT
32引脚・・・GPIO1
3、6、9引脚・・・Ω 线路端子
14、15、17引脚・・・Ω HIP 端子
19引脚・・・LEFT_LOP
*他们想知道哪个上拉、下拉和 NC 是最好的。

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    MCLK、DOUT 和 GPIO 在未使用时可保留为 NC。 未使用时的线路/MIC 输入应使用0.47uF 电容器与 GND 进行交流耦合。 请注意、未使用的线路/MIC 输入可连接到单个 GND 电容器、以节省布板空间。 未使用的模拟输出、例如 HPOUTS 和 Left/right_LOP、可保留为 NC。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Estrada-San、

    您能否回答我的客户提出的其他问题?

    如果未使用线路端子、是否可以将所有线路端子直接连接到 GND?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    不应将未使用的 MIC/线路输入直接连接到 GND。 未使用的输入应通过0.47uF 电容器与 GND 进行交流耦合。 为了可能节省一些布板空间、所有未使用的输入都可以连接到一个连接到 GND 的0.47uF 电容器。  

    此致、

    Aaron Estrada