This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:功率限制器功能、无需电池跟踪

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978834/tas2770-power-limiter-function-without-battery-tracking

器件型号:TAS2770

大家好、团队、

我们在其中一个输出项目中使用 TAS2770、该项目具有16V 的线路供电电源和4Ω Ω 的负载。 我们希望使用此器件的功率限制器、但不清楚是否有一种方法可以绕过 VBAT 跟踪、以便在独立运行中使用限制器。 您能否确认是否可以在不监控 VBAT 的情况下使用功率限制器功能?

谢谢!

 -迭戈·梅伦德兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego!

    感谢您联系我们。

    我们的团队将查看这一点、并尽快做出响应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我认为在 TAS2770限制器上有两种方法可以满足您的需求:

    • 一种方法如数据表 第40页所述:使用 LIM_TH_MAX 设置所需的最大电平、然后使用 LIM_INF_PT 将拐点设置为低于允许的最小 VBAT。 这样、LIM_TH_MIN 不会影响限幅器的行为。
    • 另一种方法是将 LIM_TH_MAX 和 LIM_TH_MIN 设置为相同的值、尽管这是我尚未测试的结果。 请告诉我这种方法是否符合您的兴趣、以便我验证其正确运行。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    PD。 真的很高兴听到您的声音、度过美好的一周!

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan、

    我不确定是谁在支持2770、但很高兴在这里见到您。 希望我们能尽快见面!

    感谢您的回复、我对我们的板做了一些实验、第一个选项正在工作、因此我们现在可能还可以。

    如果我发现配置有任何问题、或者有任何其他有关此器件的问题、我会告诉您。  

    度过美好的一周!

    此致

     -Diego Melendez