This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:在没有 EVM 的情况下配置放大器

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979308/purepathconsole-configuring-amplifiers-without-an-evm

器件型号:PUREPATHCONSOLE

你(们)好。

我不熟悉 TI 的放大器系列、尤其是智能放大器、但我们发现开始使用这些器件的需求日益增长。  我可以访问 PPC 3、并且正在获取我们的第一块 EVM 板以尝试配置放大器、但是、我想知道、将放大器芯片集成到我们自己的设计/PCB 中时、配置放大器芯片的过程是什么?  为了确保放大器在不使用整个 EVM 板的情况下可针对我们的应用进行配置、必须包含我们 PCB 的最低硬件要求是什么?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、

    感谢您联系我们以澄清您的问题。

    实际上、任何与 PPC3兼容的器件都可以通过 PPC3的所有配置进行设置、只需通过 I2C 调整寄存器即可。 PPC3有一个"终端系统集成"部分、您可以在其中生成包含 PPC3所有设置的寄存器配置的输出文件。

    我建议查看下面的常见问题解答。 当然、您选择的器件必须尊重所有电气特性和原理图/PCB 指南、以便获得良好的结果。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/p/931865/3442849

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luis。  这很有帮助!