This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:TAS5753寄存器与 TAS5717的初始表映射

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5753MD, TAS5717

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972694/tas5753md-tas5753-register-initial-table-mapping-from-tas5717

器件型号:TAS5753MD
主题中讨论的其他器件: TAS5717TAS5805

大家好、

我的客户以前使用过我们的 TAS5717、他们希望改用 TAS5753md。  

他们希望与您一起检查他们是否可以直接使用相同的寄存器初始表。

从数据表中可以看出、寄存器看起来是相同的。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要寄存器相同、它们就兼容。

    BTW、实际上 TAS5717和 TAS5753都是支持资源减少的旧器件。 您想了解一下可提供更好性能和更低成本的新一代器件 TAS5805或 TAS5825吗?

    谢谢!

    此致、

    Sam