This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:在 PBTL 模式下运行时会产生噼啪噪声

Guru**** 2583705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972632/tpa3138d2-pop-noise-occurs-when-operating-in-pbtl-mode

器件型号:TPA3138D2

尊敬的团队:

当客户使用我们的 EVM 连接到他们的系统时、在 PBTL 模式下内核芯片上电、断电和睡眠时会产生杂音。

但是、当同一系统以 BTL 模式运行时、不会发生杂音。

在 PBTL 模式下使用 TPA3138D2时、我是否可以为您提供帮助以了解我们如何解决此问题?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    您可以要求客户将输入1uF 直流电容器更改为0.47uF。

    此致、

    Derek