This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:GUI 无法连接到 DRC

Guru**** 2536980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971567/tas5731m-gui-unable-to-connect-to-drc

器件型号:TAS5731M
  • 在调试过程中、关闭 DRC 工具栏后、无法打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    您能否关闭 GUI 并尝试重新打开它?

    我将与软件团队并行检查此问题。


    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ALIx  

    谢谢!

    重新打开不是解决方案。 目前、我需要重新卸载它、或者不卸载它。 需要完全删除其余的 GUI 文件、然后重新安装、

    我确信还有另一种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiang、

    Alix 今天出差、回来后可能会给您反馈。 感谢您的理解!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiang、

    这是一个很旧的 GUI、没有软件团队可以支持。 因此,我很抱歉,但仍建议尝试重新安装它。 请尝试使用另一台电脑或 Win 7。

    BR、

    Alix Wan。