This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:无需扬声器即可听到音乐

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972249/tpa3132d2-hear-music-without-speaker

器件型号:TPA3132D2

大家好、

一件有趣的事情是、客户报告说他们可以在不连接扬声器的情况下从 PCB 听到音乐。 客户已将此器件用于许多项目、我们检查了每个具有不同布局的电路板、包括我们的 EVM、所有电路板都可以直接从 PCB 生成音乐。 电源设置范围为15W~30W。

我们在 LC 滤波器上尝试了不同的扼流圈和电容器、我们发现某些类型的组件的声音更大、有些组件的声音更安静。

那么、问题是->这在 D 类放大器中很常见吗? 或任何类型的放大器都是可能的...

此外、这不是特定于器件的问题?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    这并不常见。 您是否确定这是真正的音乐、但不是由于无源组件或 PCB 振动而产生的一些噪声? 您能否拍摄测试设置的图片?

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我们也可以从我们的 EVM 上听到它的声音...。 您可以尝试使用它、从电源输出100%音量、至少20W 的输出功率、并将耳朵靠近电路板大约3~5cm。 我以前从未尝试过在靠近板的位置进行此操作、我们可以听到我们播放的音乐内容、只需确保这个地方安静。

    扼流圈和 MLCC 都能发出声音、我想说70~80%来自 MLCC。 这种振动声音似乎能够随音乐内容而改变频率、因此听起来像是一首歌、尤其是当您取悦女性声音时。 如果您周围有 EVM 或任何其他 D 类板、可以提供20W 功率、请帮助我验证它、谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    这就是 MLCC 电容器的歌唱问题。 功率越高,唱歌的声音就越明显。   

    如果连接到扬声器、MLCC 歌曲 将被消音。  因此、没有客户花时间解决 MLCC 唱歌问题。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以!! 谢谢!!

    Andrew