This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:零数据检测

Guru**** 2660575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979359/pcm5101a-zero-data-detect

器件型号:PCM5101A

您好!

您能否为我提供有关零数据检测功能的建议?

我的客户在零数据检测工作时发现了噼啪噪声、例如 MUTE -> work -> MUTE 序列。

a)是否可以禁用零数据检测?

B)您能告诉我如何控制静音吗? 是否断开内部开关? 或者是否有办法不使用软件产生杂音?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    您听到的噼啪声可能是设备进入或退出自动模拟静音模式。  发生这种情况时会发生小偏移校准、在某些系统中可以听到该校准。   

    无法禁用 PCM510xA 系列上的自动静音功能、仅禁用 PCM512x/4x 器件。  避免这种情况的唯一方法是连续施加非零输入、形式为单个 LSB 抖动信号、单个 LSB 偏移、或者您可以将 DIN 线反相。   

    谢谢、
    Paul