This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:5936

Guru**** 1832870 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634, TAS5634EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970453/tas5634-5936

器件型号:TAS5634

您好!

    我们公司有一个设计 D 类放大器的项目、我们还有一些候选 IC、我们希望对 TAS5634的性能进行仿真。 您能给我们一些适当的建议来实施这一想法、希望得到您的回复、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    我们在 TAS5634的产品页面上提供用于仿真的 IBIS 模型。  

    实际上、我建议您应用 TAS5634EVM 进行基准评估。

    您能否在您的应用中分享音频规格? 例如输出功率、扬声器电阻...

    此致、

    Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我已经在 LTSpice 中试用过 IBIS 模型、但它不支持这种类型的模型、您是否会提供 TAS5634的 SPICE 模型?

    我们尝试在电机而不是音频应用中使用 TAS5634、电阻器约为2.2欧姆、输出功率约为300W。

    我想在购买用于评估的 TAS634EVM 之前对放大器进行仿真。

    此致、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    抱歉、我们没有适用于此器件的 SPICE 模型。

    我建议您在这个低负载电阻应用中使用 PBTL 配置。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

       感谢您的建议。

      

    此致、

    Zhiyuan