This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:单端模式的行为

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971512/pcm3060-behavior-for-single-ended-mode

部件号:PCM3060

您好!

根据 PCM3060数据表、我知道、如果将 MODE 引脚通过220 kΩ 上拉电阻器连接到 VDD、VOUTL+和 VOUTR+将分配为单端模式。
不过、即使通过220 kΩ 上拉电阻器和切换/RST 将 MODE 引脚连接到 VDD、DAC 信号也会从 VOUTL 和 VOUTR 输出。
对于 PCM3060、此行为是否正确?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    我认为、在使用220k Ω 电阻器上拉 MODE 引脚的情况下、输出将设置为单端、VoutX-应保持悬空。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢您的快速回复。

    请问内部操作中的单端模式和差分模式之间的区别是什么?
    我很困惑、因为 DAC 信号也是从 VOUTL 和 VOUTR 输出的。 所以、请告诉我这个原因。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    很抱歉让你着急。

    如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    没有担心,也没有道歉。  

    就其内部工作原理而言、我不太确定具体细节。 当配置为差分模式时、两个 VoutX+/-都被使用。 在单端模式下、仅使用 VoutX+。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron San、您好!

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、
    加藤