This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:25V PA 系统中是否有 TPA3221的示例?

Guru**** 2503845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972487/tpa3221-is-there-any-example-of-tpa3221-in-a-25v-pa-system

器件型号:TPA3221

您好!

我正在寻找 一个 TPA3221示例、例如在25V 分布式音频寻呼系统中使用的放大器。  

此外、TPA3221还可以在输入端使用不平衡的线路电平单声道音频吗?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samer、

    TPA3221应该能够在25V 分布式音频系统中正常工作。 尽管我们没有任何有关该精确配置的示例。

    TPA3221允许单端输入。 我建议查看 TPA3221数据表中的第9.3.1.1节。 为方便起见、我附上了如何设置单端(不平衡)输入的图。

    此图仅显示立体声设置。 要使用单声道配置、请查看数据表中的第9.4节。 请注意、此器件支持多种单声道配置。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    单声道中的8 Ω 扬声器支持多少瓦的功率?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samer、

    限制将在电压源中。 THD+N 为1%时、该器件可输出35W 的功率。 THD+N 为10%时、功率约为42W。

    此致、

    Robert Clifton