This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:电阻器和电容器需要什么才能将其连接到 TPA3136AD2放大器?

Guru**** 2651865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972493/tlv320aic3106-what-is-necessary-in-terms-of-resistors-and-caps-to-connect-this-to-the-tpa3136ad2-amplifier

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件:TPA3136D2

大家好、

我的客户尝试将 编解码器的 RIGHT_LOP/M 和 LEFT_LOP/M 连接到放大器的 LINP/N 和 RINP/N。 他们想知道部件之间的电容器/电阻器的最佳值是多少。 TPA3136D2显示放大器的 RINP 和 LINP 上都需要1uF 电容器、但编解码器数据表显示 了560 Ω 电阻器和4700uF 电容器进入放大器、没有给出有关它们存在的真实说明。

您能解释一下应该使用哪种配置、为什么?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    您看到的连接到编解码器线路输出的560 Ω 电阻器和4700pF 电容器是低通滤波器。 我们强烈建议添加截止频率为~30kHz 的低通滤波器。 LPF 将滤除编解码器中出现的任何带外噪声。 如果未滤除、带外噪声可能会通过 D 类在可闻频带中混叠并使输出失真。 因此、这些滤波器以及连接到放大器的交流耦合电容器应该可以正常工作。  

    此致、

    Aaron Estrada