This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:未使用时配置 MICBIAS 引脚

Guru**** 2811275 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978934/pcm1840-configuration-of-micbias-pin-when-unused

器件型号:PCM1840
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC5140

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 PCM1840并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

由于未使用 MICBIAS 引脚并保持断开状态、因此输出在其保持时会振荡。

根据数据表、在 MICBIAS 引脚和 AVSS 引脚之间连接1uF。

在这种情况下、未观察到振荡。

建议在 MICBIAS 引脚和 AVSS 引脚之间保持1uF 的连接、即使不使用 MICBIAS 引脚也是如此?

从减少不必要辐射的角度来看、我们希望尽可能抑制不必要的振荡。

ーーー μ A

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    在硬件控制的 PCM1840中、无法像在软件控制的 TLV320ADC5140系列软件(I2C/SPI)控制的 ADC 中那样禁用 MICBIAS。  因此、即使终端应用中未使用它、用户也需要使用推荐的1uF 电容器对 MICBIAS 输出进行正确去耦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢你的答复。

    我知道电容器对于 MICBIAS 至关重要。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一