This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:音频论坛

Guru**** 2759025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972174/pcm9211-audio-forum

器件型号:PCM9211

 你(们)好

我不想使用多路复用器开关。

它具有两个输入 SPDIF 和 BT 模块 I2S。 没有两个输入同时进入。


主 输出和 MPIO_B 输出是否可以与高阻抗连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

    我不确定是否理解正确、但为什么不在到主输出端口的 DIR 和 AUXIN1路由之间进行更改? 您不能有两个器件主动驱动相同的线路、因此必须对器件进行一些编程才能切换输入源、这最好通过主输出端口 MUX 来完成。

    最棒的

    Zak