This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563锁定在应用中

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977814/tas2563-tas2563-lock-up-in-application

器件型号:TAS2563

您好、专家

我在目前处于微调阶段的产品中使用 TAS2563。 当我们进行调优时、我们发现它在应用中锁定。 在重置音量或重置时、设备将再次工作、但稍后它将再次锁定。 如果有人想分享如何调试此问题、我们将不胜感激。

此致

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    我们的团队将了解这一点。 您能否共享原理图和寄存器配置、以便更好地解决此问题?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    为了更好地理解、我想检查一些具体事项:

    • 您能否分享您的跳线设置的捕捉信息? 在主板和 EVM 上都是如此。
      • 如果还没有、您可以尝试将主板上的 J15设置为1.8V 吗?
      • 您是否在评估期间将学习板连接到主板? (不需要、只需再次检查)
    • 您能否分享您正在使用的 PPC3版本的捕获信息? 您是否从 MySecureSoftware 下载了?
    • 当它锁定时、您是否仍可以在 PPC3中移动? 还是冻结?
      • 如果 PPC3正常工作、您能否进入设备控制面板并读取 IRQ 标志以检查是否检测到错误?

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    感谢您的回复。  

    我从 OEM 处获得详细的寄存器设置并更新给您。

    一个快速问题:TAS2563是否需要校准生产线中的每个扬声器、或者只需要对具有差异的通用扬声器进行特性描述?

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在生产线上使用工厂测试校准是客户的决定、但建议考虑扬声器部件与部件的差异。
    进行校准将更新每个单独器件的扬声器型号参数。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ivan

    感谢您的回复。

    是的、我们对扬声器进行特性描述时会出现差异、而不是在生产线上对每个扬声器进行校准。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    感谢您的回答。 您是否需要我们的额外支持? 您是否需要我们团队提供一些具体信息?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    Ivan 正在帮助我解决此问题。 感谢您的跟进和分配。

    谢谢、此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将通过电子邮件主题与您联系。 我可以稍后返回 e2e 发布任何相关信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    现在我将关闭此主题、并在通过电子邮件讨论关闭后重新打开。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器