This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:负载阻抗

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971203/pcm1690-load-impedance

器件型号:PCM1690

大家好、

如图40所示(直流耦合、D 至 S),客户设计采用 PCM1690后置 LPF。

在这种情况下、为了满足负载阻抗要求、他们需要将 LPF 设计为令人满意

(R1+R2)>(1+0.9G)/(1+G)* 15kΩ Ω。

正确吗?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki-San、您好!

    你是对的。  直流耦合负载必须小于15kΩ Ω。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我要确保的是如何计算图40中的直流耦合负载。

    我写的不等式是否正确?

    此致、

    Hideki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    根据我的理解、您可以仅使用(R1+R2) 15kΩ μ A。

    谢谢、

    Paul