This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC6140EVM-PDK:与 TAS6424LQ1EVM 兼容

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC6140EVM-PDK, TAS6424LQ1EVM, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972210/adc6140evm-pdk-compatibility-with-tas6424lq1evm

器件型号:ADC6140EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TAS6424TAS6424LQ1EVMTLV320ADC6140

大家好、

需要您确认我们客户的问题。 ADC6140EVM-PDK 是否与 TAS6424LQ1EVM 兼容? 他们推测可以使用 ADC 的 I2S 输出连接到 TAS6424放大器。

目的是将麦克风转换为数字信号(I2S)、然后由 TAS6424放大。


提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    是的、您可以从 ADC6140 EVM 与 TAS6424共享 TDM/I2S 总线。 但是、TLV320ADC6140 EVM 上的 XMOS 处理器(AC-MB)充当主器件并将时钟直接驱动到 TLV320ADC6140。 要与 TAS6424共享 TDM 总线、您需要在 AC-MB 上设置 DIP 开关以连接外部 ASI。 要使 TLV320ADC6140作为主器件并将时钟驱动至 TAS6424、您需要为外部 ASI 接头提供 MCLK。 遗憾的是、XMOS 不为这个接头提供 MCLK、所以需要在外部生成。 您可以从 J8 (MCLK)的 TAS1020器件中的 TAS6424 EVM 中点击此选项。 然后移除 TAS6424 EVM 的内联电阻器 R42、R43和 R44、以便可以将外部 I2S 从 TLV320ADC6140 EVM 连接到 TAS6424。  您可以从 TLV320ADC6140 EVM 的外部 ASI 接头连接到 TAS6424 EVM 接头 J9 (BCLK)、J10 (FSYNC)和 J11 (DOUT)。

    要将 TLV320ADC6140编程为主器 件、请按照有关配置和操作 TLV320ADCx140作为音频总线主器件的说明进行操作。

    此致、
    佩德罗