This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3140EVM-PDK:通过 PC 连接 EVM

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979053/adc3140evm-pdk-interfacing-with-the-evm-via-pc

器件型号:ADC3140EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC5140

您好!

是否可以独立连接 EVM?

即、不使用"PurePath Console"程序、而是使用其 API 与模块连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、这是不可能的。  为了正确枚举为 USB 音频器件、然后将音频数据流式传输到 PC、必须使用 PPC3软件来配置主机 XMOS、然后使用 GUI 将器件配置为适当的配置状态以进行记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们打算将 TLV320ADC5140用作简单的 ADC、即通过其中一个 EVM 端子(IN1-IN4)提供模拟输入并在 PC 中读取数字输出。

    实际上、我们不会将其用作具有所有特殊功能的音频产品。

    鉴于上述情况、是否可以在不使用 PPC3的情况下与 EVM 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来您希望在第一个帖子中通过 USB 连接到器件。  我要重申、如果不首先加载 PPC3、这是不可能的。  要直接与子卡通信、请将 ASI 开关设置为"外部 ASI"、您可以在自己的 I2C 和 ASI (BCLK、WCLK、数据)接口中进行线缆连接、以直接与子卡连接。  如果您根本不使用主板、则需要通过测试点提供适当的电源信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢!

    我确实希望通过 USB 连接到器 件(对于没有 D-Sub 连接器的新 PC、我认为这是连接到 PC 的唯一方式)。

    在哪里可以找到 API?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于软件发布限制、它不会公开提供。  请参阅上述响应、了解在不加载 PPC3软件的情况下与 EVM 子卡进行连接的可能方法。