This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:如何将其连接到单端扬声器

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971897/tlv320dac3100-how-can-i-connect-it-to-a-single-ended-speaker

器件型号:TLV320DAC3100

大家好、团队、

在此应用中、我的客户使用 HPL 输出作为线路驱动器(600 Ω)、并使用功率输出来驱动1W 8 Ω 扬声器。 扬声器在手持式扬声器内部预接线、一侧接地、因此只能驱动一侧。 我们如何将 D 类差分输出连接到此扬声器?

我想我们可以将两个 SPKP 连接在一起、并用它驱动扬声器。 在本例中、我们应该对两个 SPKM 引脚执行什么操作?

SPKP 引脚和扬声器之间是否需要直流块滤波器?  

另外、还有一个额外的问题、在任何情况下 MCLK 是强制性的、或者我们始终可以使用 BCLK 和 PLL 来生成内部时钟?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gustavo、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    遗憾的是、D 类驱动器是全差分放大器、不建议使用单端连接。 为了消除 D 类开关频率、需要两个输出。 此外、单个输出只提供输出信号的半周期。

    关于 MCLK 的问题、如果您在从模式下使用器件(BCLK 和 WCLK 作为输入)、则 MCLK 不是强制性的。 BCLK 可被用作生成内部采样率的主时钟。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢你的答复。 但是、我必须找到一种连接到此类单端扬声器的方法。 有什么方法可以将输出转换为单端方式? 一些神奇的外部部件?

    我确实知道我将会失去至少50%的功率(无论如何扬声器仅为1W)、并且还会增加噪声、但对于此应用、我必须使用此扬声器、并且我无法控制其接线方式。

    所以、 当您说将两个 SPKP 连接到扬声器的一侧而另一侧接地时、"不推荐"、您是说我将会有噪声并浪费能量、还是说我会因为强制器件耗尽而缩短器件的寿命 规格?

    如果是第二个,我们现在就停下来! 如果是前一个我恐怕我们会继续生产电路板 但在这种情况下、对于如何处理两个 SPKN 引脚、有任何建议?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gustavo、

    我认为单端解决方案不会缩短器件寿命。 但实际上、我认为输出信号仅在半个周期内有效。 我是说、如果我们假设输出是正弦波、则输出将无法提供信号的负半周期。 基本上、正半周期由 SPKP 提供、负半周期由 SPKM 提供。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.