This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:Fs=24kHz 的高本底噪声

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, TMS320VC5401, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978983/pcm1754-high-noise-floor-with-fs-24khz

器件型号:PCM1754
主题中讨论的其他器件:PCM1808TMS320VC5401

尊敬的 TI FAE:  

我正在使用 PCM1808和 PCM1754开发一个项目。 下面是部分原理图和布局。 目标是在执行音频处理的 DSP 子板上将现有编解码器替换为这些 ADC 和 DAC。 DSP 是 使用 OTP EPROM 的 TMS320VC5401、无法进行调试。 我计划连接另一个微控制器来驱动 DAC、以便在今天晚些时候进行更多测试。

问题是音频频带噪声过大、在整个音频谱中是平坦的。 如果我降低 DAC 的电源电压、噪声似乎会消失。 将 fs 增加到48kHz 似乎也会降低噪声、但我还不确定这一点、因为测试固件存在一些问题。  

要更改电源电压、我移除了 FB2并将 Agilent E3632A 电源连接到+5V_DAC 网络。 我正在将 I2S 数据解码到 DAC、并使用计算机声卡(RME ADI-2)测量噪声、目前还没有更好的音频分析仪。  

LRCK = 24kHz
BCK = 1.536MHz (64 x FS)
SCKI = 6.144MHz (256 x FS)  

+5V 至 DAC VCC
声卡测量噪声-59dBA
I2S 数据输出:标准差55000 (十进制)

3.3V 至 DAC VCC:
声卡测量噪声-79dBA
I2S 数据输出:标准差55000 (十进制)

我在 fs = 48kHz 时进行了测试、两个不同电源电压之间的噪声差异仅为3dB、这是预期的。 但是、我不确定48kHz 测试固件是否正常工作。

数据表未指定24kHz 运行的动态范围。 是否需要此行为? 此外、DAC 电压依赖性有何变化? 如果能够解决问题并提供应用所需的音频性能、那么在+3.3V 下运行器件是否安全? 最终应用无法以48kHz 的频率运行系统。   

如果需要、我很乐意提供更多测量。 如果您已经知道这些结果是预期的、我想我现在应该在进行更多测量之前发布这个问题。  

感谢你的帮助!  

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是10kHz 至10MHz 频谱的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我似乎通过更改输出中的 RC 滤波器来解决了这个问题。 我从之前的设计中复制过它、但它在这里导致了问题。 R 增大后、噪声不再取决于电源电压。