This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32EVM-PDK:如何使用 GUI 输出数据

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32EVM-PDK, TLV320DAC32, TLV320DAC32EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970835/tlv320dac32evm-pdk-how-to-use-gui-to-output-data

器件型号:TLV320DAC32EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC32TLV320DAC32EVM

你(们)好。

我的客户正在评估 TLV320DAC32EVM-PDK。

现在、他成功安装了 GUI、想知道是否可以通过 GUI 将声音数据(wav. file)输出到连接到 EVM 的扬声器。

数据路径与此类似:PC (GUI)⇒USB 电缆⇒TAS1020B⇒I2S⇒TLV320DAC32⇒扬声器

如果可能、请告诉我们必要的步骤。

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zeming、

    是的、正确。 EVM 实际上被识别为回放设备。 在使用 GUI 进行配置后、客户可以播放 wav。 播放器中的文件。

    如果您对此有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。

    您能解释一下输出 wav 所需的 GUI 配置吗? 客户似乎无法设置正确的配置。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zeming、

    客户可以使用这两个脚本中的一个来配置 TLV320DAC32EVM 输出。 配置 EVM 后、如果器件配置为默认音频播放器件、他可以播放任何音频/音频文件。

    e2e.ti.com/.../0333.Headphone_5F00_Differential_5F00_output_5F00_44_5F00_1_5F00_Khz.txt

    e2e.ti.com/.../2768.Headphone_5F00_Single_5F00_ended_5F00_output_5F00_44_5F00_1_5F00_Khz.txt

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    我已告诉客户尝试这些方法。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zeming。

    现在我将关闭这个 e2e 线程。 如果您有客户的其他问题、请随时开始新主题。 我们很乐意提供帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.