This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:与外部处理器同步

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978291/tpa3255-q1-synchronizing-with-an-external-processor

器件型号:TPA3255-Q1

您好!

我想知道是否可以将 PWM 斩波频率与外部处理器同步。
我看到有一个从器件输入、可通过 OSC_IOM 选择同步。
我的想法是通过提供 OSM_IOM 频率来同步斩波频率、以最大程度地降低噪声。
可以正常工作吗? 如果是、同步频率与 PWM 斩波频率之间的关系是什么。
允许的频率范围也是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我建议查看  数据表的第9.2.1.2.4节"振荡器"。 只要您考虑到由于在从模式下操作器件而导致的输出上的任何相位延迟、您的计划就应该有效。  

    振荡器频率需要介于2.58MHz 至5.75MHz 之间。 振荡器频率(Fosc)与 PWM 频率(Fpwm)的关系为 Fosc = Fpwm*6。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的快速回答。
    我想知道是否可以将 PWM 斩波信号与 409.6KHz 同步。 Fosc 的频率必须为2.4576MHz、比允许的频率低130KHz。


    它是否仍能正常工作? 我只对产生低于1KHz 的信号感兴趣。 我只想知道是因为它会降低较高频率下的音频质量、还是因为它不能降低的原因存在硬件限制因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们无法保证任何器件性能规格、但器件理论上仍应正常工作。 请注意、在大约400kHz 的频率下、THD+N 可能没有那么低。  

    此致、

    Robert Clifton