This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:能否在输出上使用铁氧体磁珠而不是电感器

Guru**** 2587195 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972214/tas2770-can-i-use-a-ferrite-bead-instead-of-inductor-on-output

器件型号:TAS2770

您好、E2E、

我很好奇、在 TAS2770的输出端使用铁氧体磁珠而不是电感器是否有任何限制?  假设铁氧体可以处理电流、是否有任何缺点?

这是一个空间受限的应用、因此如果可以使用铁氧体、它将非常有用。

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    是的、作为输出滤波器的一部分、可以使用铁氧体磁珠代替电感器。 我建议查看此文档以了解详细信息。 (它属于另一个器件、但适用于所有 D 类解决方案)。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa581/slaa581.pdf

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.