This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:INL/R 输入阻抗

Guru**** 2526220 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971981/tlv320dac3203-inl-r-input-impedance

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、我们的客户正在尝试将 DAC 替换为 TLV320DAC3203。

 

不明确的规格是 INL/R 输入阻抗、用于确定交流耦合电容器电压是否截止。

它是 PGA 输入节点、我们预计会连接反相 OPA 输入节点。 但是、我们无法详细了解结构和输入电阻器值。

您能否披露内部 PGA 连接以及什么是输入阻抗目标规格?

它是否会随 PGA 增益而变化? 最小值和最大值是多少?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mochizuki San、

    通常、每个模拟输入线路的输入阻抗约为10KHz。 0.1uF 电容器将导致截止频率为159Hz 的高通滤波器。

    在这种情况下、内部增益不会影响阻抗水平。 最小值和最大值可能会变化高达+/-10%。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、  

    感谢您的支持。

    如果客户进一步询问、我将发布。

    此致、

    Mochizuki