This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49251:最大功耗

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM49251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971585/lm49251-maximum-power-consumption

器件型号:LM49251

尊敬的先生:

我们将估算电池供电产品的回放时间。

产品将在 LS (立体声输入、ALC 打开)模式2下使用扬声器。 如果8欧姆扬声器的总功耗(不包括用于声音产生的功耗)通常为5.9mA、并且两个扬声器的声音各自消耗2mA、则 LM49251的总功耗通常为5.9+2+2 = 9.9mA。 我是对的吗? 我还需要考虑其他功耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、通常电流消耗应如您所述。 请记住、这些典型电流值是根据数据表中指定的电气特性条件获取的。 不同的条件可能会导致不同的电流值。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    感谢您的确认。

    只要不同的条件(相同模式)不会使功耗偏离超过20%、就应该可以。

    是否有用于 LM49251的评估套件或任何使用 LM49251的 DSP 演示板、我们可以使用它们来评估 LM49251?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、尚未开发用于该器件的演示/评估板、也没有计划这么做。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    谢谢你。

    此致、

    CK