This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789:ADR6设置问题

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971540/pcm1789-adr6-setting-question

器件型号:PCM1789

降级:

我注意到 ADR6有两个状态:0和1,但按照数据表,我找不到它们之间的详细区别,您能不能帮助提供解释性介绍? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Haiwen、

    ADR6位在 SPI 地址字节中。  这样、您就可以在具有共享 CS 线路的单个 SPI 总线上使用两个 PCM1789。  这两个器件根据 ADR6位的状态进行区分。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗:

    因此 ADR6=0是单个 SPI 总线,ADR6=1是并行的 SPI 总线 ?我对吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用单个器件的任一设置。  如果您使用两个器件、则其中一个器件需要 ADR6=0、另一个器件需要 ADR6=1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗:

    明白了。谢谢。