This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753:我应该如何处理 pcm1753寄存器设置?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1753, PCM1754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970731/pcm1753-what-should-i-do-with-the-pcm1753-register-setting

器件型号:PCM1753
主题中讨论的其他器件: PCM1754

我想使用 SPI 通信设置一个 pcm1753寄存器

是否有与此相关的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GeonHee、

    具体条件取决于您的系统需要何种配置。  默认情况下、PCM1753配置如下:

    如果您需要其他配置、则需要对这些寄存器进行寻址。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 通信波形至设置寄存器20。

    但是、PCM1753的格式不变。

    我需要使用一个16位右对角数据格式。

    您能找到问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该波形对我来说是正确的。  您能否确认设备已正确通电?  您的 SCK、LRCK 和 BCK 的频率是多少?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要 SCK、LRCK、BCK 波形?

    遗憾的是、无法测量与 I2S 相关的波形。

    但是、在同一电路板上使用 PCM1754进行测试时、波形文件输出是平滑的。

    更改为 PCM1753后、不输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以共享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通常在 pcm1754下工作、您是否需要原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共享原理图仍然有用。

    谢谢、

    Paul