This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:SPI 接口

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978479/tlv320adc5140-spi-interface

器件型号:TLV320ADC5140

您好!

我们的客户正在努力使用 SPI 接口。

他们认为、I2C 和 SPI 的自动检测功能不能正常工作。

您能告诉他们哪种类型的协议用于识别 I2C 或 SPI。

使用 SPI 接口的检查点是什么?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mochi-San、

    您能否向我们发送一些您尝试与 TLV320ADC5140搭配使用的 SPI 事务的屏幕截图?  数据表中从第60页的第8.5.1.2节开始的描述涵盖了 SPI 接口的所有基础知识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     

    感谢您的快速回复。

    我们的客户今天发现了他们的控制软件问题、现在 ADC5140可以与 SPI 配合使用。

     

    此致、

    Mochizuki