This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:在硬件模式下运行 DIT4096/DIT4192

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DIT4192, DIT4096, DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/972154/dit4096-running-dit4096-dit4192-in-hardware-mode

器件型号:DIT4096
主题中讨论的其它部件:DIT4192、 DIX4192

团队、  

您能帮助回答以下客户的问题:

我们希望在  硬件模式下运行 DIT4096/DIT4192。  数据表显示(图3)根据标准,AES-3帧位4-7用于“辅助数据”。  但是、这些辅助数据位作为音频数据有一个标准用法、将音频采样数据的精度从20位扩展到24位。  表 V 显示、在硬件模式下、有三种24位数据输入格式。  但数据表未说明4个 LSB 是否将放置在辅助数据位中。

您能否确认所有24个音频采样数据位都将进入 AES-3输出数据、并使用这两个组件上采样数据的4个 LSB 的辅助数据位?

谢谢  

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    发送器器件接受24位或16位输入格式、如果使用24位模式、数据将被放置在辅助位中。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我们不确定、因为这两个器件的数据表中的 AES-3图与其他器件(例如 DIX4192)中的图不同、后者明确声明 AUX 数据位将用于 AUX 数据或音频。  由于这两个器件的数据表中没有包含这些信息、因此我们最好确认所有24个数据位都将输出到 AES-3输出上。

    再次感谢您的澄清!

    Dan