This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424M-Q1:声级与电池电平

Guru**** 2610625 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424M-Q1, TAS6424MSQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978422/tas6424m-q1-sound-level-vs-battery-level

器件型号:TAS6424M-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424MSQ1EVM

Hı 团队、

您能否检查以下请求并提供建议:

"

另一个问题是我们要在信息娱乐系统中使用的 TAS6424M-Q1 4通道扬声器放大器。
正如 TI 在 TAS6424MSQ1EVM 评估模块中使用的、我们直接使用来自汽车电池的放大器电源电压、该评估模块是实现此集成的参考设计。 车辆蓄电池在9-16V 之间变化、标称值为12V。
从积分数据表中查看时、它们在输出功率和电源电压之间建立了连接、如下图所示。 对于4 Ω 扬声器、9V 电源为12W、16V 电源为35W。

我们的注释:由于该放大器是闭环结构、我们认为上图表示最大输出功率、因为它通过接收来自其输出的反馈来补偿误差。 因此、我们认为、在需要低于12W 输出功率的声级的9V 至16V 的每种情况下、声级都不会发生变化。 当声级高于12W 时、我们评估了电池电压的降低会降低声音。

我们需要确认此问题。 可以帮帮我吗?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

     当电池电压变化时、您不会注意到音量变化。  放大器中有用于控制增益的反馈。  因此、您不会注意到音量的变化。  最大功率输出因削波而改变。  播放剪辑级别时、您将不会听到音量变化、但会听到更多失真。  

    此致、

    Robert Clifton