This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903EVM-U:产品文件夹和用户指南之间的差异

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, PCM2903EVM-U, PCM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971457/pcm2903evm-u-difference-between-product-folders-and-user-guides

器件型号:PCM2903EVM-U
主题中讨论的其它部件:PCM2903CPCM2903

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 PCM2903C 并确认 PCM2903EVM-U

请就他们的问题提供建议。

--

我想评估 PCM2903C 的 IC。

这是令人困惑的、因为 PCM2903EVM-U 产品文件夹中的说明和用户指南中的说明是不同的。

请告知哪一个是正确的。

(1)在 PCM2903EVM-U 产品文件夹的说明中、使用了 PCM2903C。  

(说明)

PCM2903EVM-U 是用于 PCM2903C USB 音频编解码器的评估模块。

此 EVM 受 WindowsRegisteredXP、WindowsRegisteredVista、WindowsRegistered7、OSX 以及与 USB 类音频设备兼容的大多数操作系统的支持。

PCM2903EVM-U 可连接到 PC 的 USB 端口。 USB 接口为 EVM 提供电源、控制和音频流数据。

  • 用于 PCM2903C 音频编解码器的全功能评估模块。
  • 与 PC 的 USB 连接可提供电源、控制和音频流数据、便于轻松评估

(2)根据《PCM2903EVM-U 用户指南》、列出了 PCM2903 (NRND)。

(说明)

PCM2903EVM-U 是用于德州仪器(TI)新开发的 USB 接口编解码器 PCM2903的评估板。

PCM2903EVM-U 评估模块(EVM)包含一个 PCM2903。

它是一个自供电 USB 编解码器、没有 S/PDIF 接口。

(3)如果使用 PCM2903、是否由于与 PCM2903C 的差异而有任何限制?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当在 TI.com 上更新器件时、EVM 中的所有内容均已更新以使用"C"版本的器件。  我检查并验证了 BOM、过去几年中所有新 EVM 都是使用"C"材料构建的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢你的答复。

    我了解 EVM 使用"C"版本。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一