This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49600:在求和放大器之前、能否将 LME49600用作缓冲器?

Guru**** 2648415 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49600, INA217, LM4881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978112/lme49600-can-i-use-lme49600-as-a-buffer-prior-to-a-summing-amplifier

器件型号:LME49600
主题中讨论的其他器件: INA217LM4881

您好!

我使用 INA217作为前置放大器、然后使用衰减器作为音量控制。 我想在衰减器之后、在求和放大器之前使用一个缓冲器(我也会使用 INA217作为求和放大器)。  鉴于 LME49600 不会为扬声器供电、我是否仍应使用 LME49600作为设计中的缓冲器? 我想知道 LME49600的高输出电流额定值是否使其成为驱动扬声器的理想选择、而不必在求和放大器之前成为缓冲器。

如果没有、 您是否推荐其他可在此设计中用作缓冲器的低噪声、高保真运算放大器?  

此致、

Mehran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mehran、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    只需确认一下、您是否需要扬声器放大器或高保真运算放大器作为缓冲器? LME49600是用作缓冲器的理想选择、但我们不建议将其用于处理扬声器负载。 如果您希望处理扬声器负载、我建议您使用扬声器放大器:

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/overview.html

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的快速响应。  LME49600将用作加法放大器的缓冲器、并且不会加载扬声器(在我的情况下为耳机)。 下面是简化的信号路径:  

    INA217 (前置放大器)>>缓冲器(LME49600?) >> INA 217 (作为求和放大器)>> LM4881 (耳机放大器)>>耳机

    您是否会建议使用 LME49600作为缓冲器?

    最棒的

    Mehran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mehran、

    感谢您的解释。 没错、由于 LME49600不会直接在其输出端处理任何扬声器负载、因此它将是用作缓冲器的理想选择。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.