This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754MDCAEVM:开发板与修订版 D PPPCMB 兼容?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970376/tas5754mdcaevm-dev-board-compatible-with-rev-d-pppcmb

器件型号:TAS5754MDCAEVM

TAS5754开发板是否与 PPCMB Rev D 兼容?  我有一个较旧的 PPCMB、与 TAS5760放大器开发板配合使用。  插入 TAS5754 放大器开发板、只有部分功能正常工作。  动态 EQ 和 PBE 不起作用。  音量控制工作正常。   使用 PPC2。  当启动程序时、我会得到以下错误。 选择"Connect as TAS5754"、然后软件与 PPCMB 进行通信。 以下屏幕显示了 TAS5754的功能、但固件显示了 TAS5760。  我是否需要更新的 PPCMB 或能否更新 PPCMB 上的固件? 如果可以更新固件、流程是什么?   

最好

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    您是否有更新版本的主板可供试用? 我手头上没有 D 版本...

    我认为不同版本的主板应该互相兼容...

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam  

    我订购了 PPCMB 的最新版本。   是否可以更新 Rev D PPCMB 上的固件?    

    此致

    格伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    是的、请尝试使用较新的 PPCMB。

    我认为无法更新固件以使其成为新版本。

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam  

    我收到了修订版 G PPCMB 电路板。   我插入了 TAS5754-56 inul 模块。  我遇到与 旧版 PPCMB 相同的问题。  音量控制和输入选择工作正常。  所有高级处理功能均无法正常工作。    我使用的是 PurePath V2。   以下是遵循的流程。。。

    连接 USB 电缆并使用18Vdc 为放大器模块供电。 在 Windows 7 PC 上启动 PurePath 要求手动选择 Target。  我选择 TAS5457模块。  

    当软件连接到电路板时、我会收到 FW 警告  

    我选择"Connect"作为 TAS5754、软件连接到 PPCMB"。  我根据下面的选择源输入和混合流。  

    系统会按 预期传递音频和音量控制。   我转到双二阶设置。  我添加了一个滤波器、该滤波器将对音频输出产生非常明显的影响。 没有更改为音频输出。 EQ 中的变化是实时反射的、还是需要额外的步骤将更改后的 EQ 发送到放大器?   其他处理功能也存在同样的问题... DRC、低音增强...等等。 PurePath 中的更改不会反映在音频输出中。   

    另一个需要注意的问题是 FWID 屏幕。  是这样吗?  请告诉我是否安装了错误的内容、或者在设置过程中缺少了一些内容。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试使用 Rev G 主板、它非常适合我。

    一点是、您需要单击绿色箭头(右上角)将设置加载到器件中。 你喜欢这个吗?  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sam  

    已重新启动计算机和演示板。 单击绿色箭头、所有操作均正常。

    非常感谢