TAS5754开发板是否与 PPCMB Rev D 兼容? 我有一个较旧的 PPCMB、与 TAS5760放大器开发板配合使用。 插入 TAS5754 放大器开发板、只有部分功能正常工作。 动态 EQ 和 PBE 不起作用。 音量控制工作正常。 使用 PPC2。 当启动程序时、我会得到以下错误。 选择"Connect as TAS5754"、然后软件与 PPCMB 进行通信。 以下屏幕显示了 TAS5754的功能、但固件显示了 TAS5760。 我是否需要更新的 PPCMB 或能否更新 PPCMB 上的固件? 如果可以更新固件、流程是什么?
最好