This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2EVM:空闲输出波形

Guru**** 2926830 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970325/tpa3128d2evm-idle-output-waveform

器件型号:TPA3128D2EVM

您好!

在怠速状态下探测 TPA3128的其中一个音频输出(即单端)时、我的客户会看到如下所示的波形。 它看起来不像正常的输出纹波、我们对导致它的原因很好奇。 这是预期的吗?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是否对 TPA3128D2EVM 进行了任何修改或所有修改都处于默认配置中?

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我们没有对 TPA3128D2EVM 进行任何修改。 我们确实将 PVCC 和 AVCC 电源轨短接在一起、并使用24V 电源、开关频率为600kHz。 已在选择低怠速损耗模式的配置中尝试单端和差分音频。 负载为8欧姆、因为输出在空载时振荡。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    这是开关噪声、但不应太高。

    您是否修改了 PVCC 电源去耦电容器?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    未对 EVM 进行任何修改。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    我建议您在 PVCC 电源上添加一些去耦电容器来过滤噪声。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    下面是 TPA3128D2EVM 评估板上以接地为基准(左侧全桥通道加载8欧姆)的 LOUT+节点上可疑波形的屏幕截图、以及24V 电压轨的交流耦合捕捉(PVCC 和 AVCC 短路)。 这似乎不可能是由不良 PSRR 引起的、我怀疑添加更多大容量电容会解决此问题。 这个问题在评估板和我客户自己的设计上都存在、他们的设计具有大于20000uF 的大容量电容、而评估板的大容量电容远小于该电容。

    这里是空载时以接地为基准的 LOUT+节点的屏幕截图。 它以 LC 输出滤波器的谐振频率(~61kHz)振荡。 这是否意味着存在稳定性问题、并可能解释之前的波形?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能告诉我您的输入跳线配置吗?您能向我展示您的输入(正极和负极)以及输出波形吗?

    此致、

    Luis