This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1-Q1:直流检测和短路检测

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977902/tpa3111d1-q1-dc-detection-and-short-detection

器件型号:TPA3111D1-Q1

大家好、

我对 TPA311-Q1的故障特性有3个问题。

关于直流检测、此功能是否旨在通过有缺陷的输入耦合电容器来消除泄漏直流电流?

2.关于短路、TPA3111需要多长时间来检测短路情况?

3.当输出为开路时,直流检测功能是否起作用?  

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛托-圣、

     1:直流偏移检测旨在保护扬声器在其端子上看到直流电。  直流失调电压可以来自泄漏的输入耦合电容器。
    2. 短路需要一个 PWM 周期才能看到过流并触发短路保护。
     3.直流偏移检测将在无负载的情况下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg-San、

    感谢您的回答。 我收到了客户的回复、他们现在了解这些功能。

    此致、

    Saito