This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC6140EVM-PDK:在 PurePath 中使用主模式

Guru**** 2537350 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971949/adc6140evm-pdk-using-master-mode-in-purepath

器件型号:ADC6140EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC6140

你(们)好  

我想在 EV 电路板上测试 TLV320ADC6140的性能、我正在使用 PurePath。  

在从模式下一切都可以正常工作,我的问题是,是否可以将电动汽车板设置为主模式,并使用运行它:

1通道。

采样率:96kHz

MCLK 24.576MHz

BCLK/FSYNC 比率:32

我可以使用微控制器实现它、但我可以使用 PurePath 实现它吗?

因此、我对是否应该从外部器件中添加一个24、576MHz MCLK 有一点怀疑。 希望您能提供帮助、提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 ADCx140 PPC3应用将器件配置为您所需的主模式运行。  但是、您需要通过 AC-MB 上的标题行提供外部音频串行接口(ASI)信号、然后将开关翻转为"外部 ASI"、因为 XMOS 处理器仅配置为与 PPC3 USB 音频驱动器一起作为总线主控工作。