This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1772:内部复位前后的引脚状态

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977436/pcm1772-pin-status-before-and-after-internal-reset

器件型号:PCM1772

各位专家、您好!

我对 PCM1772有疑问。

我想知道内部复位前后的引脚状态。
您能告诉我以下引脚的引脚状态吗?

端口名称 复位前 复位后
XPD
数据
LRCK
SCKI
ms
MC
MD

 我的预期答案是"下拉至 GND 47k 欧姆"。

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家您好!

    是否有人回答我的问题?
    很抱歉、我们会在短时间内通知您、但您会尽快回答这个问题吗?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    所有这些引脚都是输入引脚、因此如果它们是高电平或低电平、这实际上不应该成为问题。  我建议在 POR 之前和之后都保持以下状态。

    PD 和 MS 通过10k 100kΩ 电阻器拉至 VCC

    Data、BCK、LRCK、SCK、MC、MD 通过10k 100kΩ 电阻器连接到 GND。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢你的答复。

    很抱歉让您感到困惑。
    但是、我不想知道引脚的端接或处理情况。
    我想知道我列出的内部引脚状态。 (例如、XPD 在内部被47k Ω 电阻器拉低、但 I2S 信号的引脚悬空或其他情况。)

    你可以告诉我吗?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    很抱歉让您感到困扰、但我想知道切换 PD 前后列出引脚的内部状态。
    您是否也会提供它?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    在这种情况下、数据表中的引脚上没有指定内部上拉或下拉电阻。  所有引脚均为高阻抗引脚、如果不是由外部驱动则悬空。  我希望所有这些引脚都具有最小的泄漏电流、因此它们不会受到任何输入电压的强烈驱动。

    如果您的客户想知道如何在 POR 事件之前或之后处理此引脚、我认为我之前的建议是有效的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的回复。
    我知道、所有引脚都是高阻态和悬空的。
    这个问题来自客户想要获得这些信息来决定引脚端接。

    我将推荐您建议的上拉和下拉方法。

    此致、
    Kazuki Kuramochi