This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2-Q1:上电/断电序列

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977194/tpa3116d2-q1-power-on-off-sequence

器件型号:TPA3116D2-Q1

大家好、

 TPA3116D2-Q1是否对加电和断电期间的 SDZ 和 MUTE 引脚具有控制序列要求? 如果是、SDZ 和 MUTE 之间的控制时间间隔是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我们建议客户在 SDZ 和 MUTE 之间遵循此时间间隔。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回复。

    我认为您粘贴的是"短路保护和自动恢复"的时序要求。 客户需要的是开机和关机的时间要求。 请允许我再次回答我原来的帖子中的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我对这种混乱表示歉意。 我建议在器件退出关断状态之间等待大约15ms 以取消静音。 对于断电序列、我会说最多3us。  

    这基于在将关断引脚的更改置为有效后的关断导通和关断时间、然后再增加一些额外的时间来涵盖任何潜在的最大时间条件。  

    此致、

    Robert Clifton