This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:2.1模式更改为1 SE 输出

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971838/tas5711-2-1-mode-change-to-1-se-output

器件型号:TAS5711

您好、TI 专家

我将 TAS5711用于我们的扬声器产品。

原始设计为2.1模式、带3个扬声器。

现在、我们将设计更改为1个 SE 扬声器、但我不想更改原理图和 PCB 布局、只需修改 BOM 即可满足此更改。

如果在 OUT_A 上仅使用1个 SE 扬声器、我们能否仅删除 OUT_B、OUT_C 和 OUT_D 上的所有组件、如下所示红色线区域?

e2e.ti.com/.../8475.TAS5711.pdf

谢谢、

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您只需更改 BOM 即可实现此目的。 但是、我建议保留未使用通道的 PVDD 和 BST 电容。 请确保您不会将未使用的通道设置为通过寄存器设置进行切换。

    谢谢!

    此致、

    Sam