Other Parts Discussed in Thread: TAS5711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5711 您好、TI 专家
我将 TAS5711用于我们的扬声器产品。
原始设计为2.1模式、带3个扬声器。
现在、我们将设计更改为1个 SE 扬声器、但我不想更改原理图和 PCB 布局、只需修改 BOM 即可满足此更改。
如果在 OUT_A 上仅使用1个 SE 扬声器、我们能否仅删除 OUT_B、OUT_C 和 OUT_D 上的所有组件、如下所示红色线区域?
e2e.ti.com/.../8475.TAS5711.pdf
谢谢、
Edgar