This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:DRV2700EVM 能否在直流输出模式下为 OPA454运算放大器提供+-100V 电源

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454, DRV2700, DRV2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971330/drv2700evm-can-drv2700evm-be-used-in-dc-output-mode-to-supply--100v-to-opa454-op-amp

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件:OPA454DRV2700

我希望将500kHz 信号放大到+-100V。 DRV2700最高可达20kHz、但 OPA454最高可达2.5MHz、在电源电压为+-100V 的情况下输出高电压。  

DRV2700EVM 是否可以在直流模式下为 OPA454供电?  

DRV2700数据表的第9.2.4节显示了直流耦合基准输入应用。 DRV2700EVM 是否可以修改为直流耦合基准输入电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将查看您的问题、他们将尽快提供答复。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    遗憾的是、DRV2700无法用于放大500kHz 信号。 如前所述、DRV2700的频率限制为20kHz (取决于连接的电容负载)。

    关于直流耦合基准、EVM 用户指南介绍了启用单端(直流耦合)输入模式的方法。

    https://www.ti.com/lit/ug/slou403c/slou403c.pdf#page=16

    但是、直流电平仅用作示波器捕获中所示的基准。 升压或输出放大器不能用作外部器件的电源。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我想我正在寻找一个升压转换器来提供一个+-100V 电源轨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    我建议查看我们的电源管理论坛:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196

    在这里、您可以找到有关我们支持的升压转换器的信息。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.