This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4916:增加反馈电阻器

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977215/lm4916-increasing-feedback-resistors

器件型号:LM4916

我已经对建议的 BTL 原理图进行了原型设计、器件工作情况令人满意。 我正在驱动一个2.9k 欧姆的助听器传感器。

我想我会尝试增大两个反馈电阻器以获得更大的音量。 最初、我使用修整电位计更改了"A"通道电阻、以查看我可以使音量保持多接近而不失真。

然后、我使用成组电位计来更改"A"和"B"通道反馈电阻器、与使用相等输入和反馈电阻器(20K 欧姆)的原始电路(任何电位计设置)相比、体积都出现了严重下降。  

只是希望获得比数据表中的 BTL 图更大的体积。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您能否提供有关用于射频电位器的电阻范围的详细信息?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了一个双成组100K POT 通过20k 输入电阻进行反馈。 结果体积低于所有电阻器为20K 时的体积。
    今天、我读出只有输入反馈电阻器是为了增加增益而改变的电阻器、因此我移除了二次电位计并将其替换为20k 电阻器。 当我降低电位器电阻时、仍然没有任何欢乐音量从正常增益变为零增益。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    只需确认一下、您是否修改了第一个放大器的增益并将第二个放大器增益固定在单位增益上? 数据表( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4916.pdf#page=11 )的桥接式(BTL)配置说明部分对此进行了说明。

    您能否确认根据您所寻找的增益正确修改了 POT 电阻?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我提到我发现在单位增益下使用了第二个放大器、但没有听到增益差异。 就反馈电阻而言、我使用了一个从100K 开始的可变电位计、然后缓慢地将其降低到单位增益、但这次100k 的增益比我在两个放大器上都具有单位增益时的增益更小。

    我发现输出不喜欢驱动2.9K 助听器扬声器。 因此、我尝试了50K 下的一个、并且体积有非常明显的差异。 此问题可能会影响反馈修改。 现在、我将尝试使用50K 换能器的 POT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我们正在检查和评估您的条件、以便更好地解决此问题。 我们将尽快返回一些结果。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个2.9K 扬声器。 更改了反馈电阻(高达100K)、音量令人印象深刻。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的反馈。 只是为了确认、您的问题是否通过更改扬声器负载来解决? 您是否需要我们的额外支持?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、已解决。 谢谢你。