This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:要求提供 TAS3251原理图设计建议

Guru**** 2521180 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971828/tas3251-asking-for-the-tas3251-schematic-design-suggestion

器件型号:TAS3251

 

您好、先生、

 

我的客户希望设计 TAS3251原理图。

您是否会查看原理图和布局并提供意见?

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图看起来不错、下面是一些其他建议、

    建议 GVDD_A 和 GVDD_B 具有0.1uF 的局部去耦电容、

    2. AVDD 的电压为~7.8V,建议使用额定电压为16V 的去耦电容。

    3.请确保输出电容器在直流偏置中具有足够的有效电容。

    谢谢!

    此致、

    Sam