This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:PCM2706C 是否支持 USB 桥接器的 I2S 输入?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971569/pcm2706c-does-pcm2706c-support-i2s-input-to-usb-bridge

器件型号:PCM2706C

您好、Sirs、

如标题所示、PCM2706C 是否支持 USB 记录路径的 I2S 输入? 我们在数据表的第一页看到单向 I2S 输出、而我们可以使用 FSEL = 0的 I2S SDIN 选项。 您是否会确认 I2S SDIN 是否可与 PCM2706C 配合使用? 我们是否需要驱动程序来支持此功能?   





谢谢、此致、

陈耀恩
2021年1月18日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    这不是器件支持的功能。  该器件不能用作 I2S 输入器件。  DIN 功能实际上用于允许外部 I2S 源驱动 PCM2706C 中的内部 DAC。  这实际上只用于调试或测试、因为将外部 I2S 源与该器件一起使用并不是很实用。

    只有 PCM29xx 系列器件支持输入功能。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的建议。 您是否会提供 PCM29XX 器件型号的优化建议以支持 I2S 输入?
    在这种情况下、我们不需要 S/PDIF。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年1月19日